This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:帮助选择 IGBT 驱动器将米勒钳位?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, UCC23513, UCC5350, ISO5452, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795848/iso5452-help-in-choosing-igbt-driver-will-miller-clamp

器件型号:ISO5452
主题中讨论的其他器件:ISO5451UCC23513UCC5350ISO5852S

您好!

这是 一个问题,是这里问题的后续行动 。

我已最后列出以下栅极驱动  器:ISO5451、ISO5452、ISO 5852S、UCC5350、UCC23513。 我们希望有一个具有米勒钳位的驱动器、如果可能、还希望有一个可选的 IGBT DESAT 保护。 我是否可以提出一些建议、以便我可以将其最后两个可评估的 IGBT 驱动器短名单?

此外、在选择驱动器以实现更好的基于米勒钳位的保护时、我应该考虑什么。

此致、

Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我在下表中的列表中包含了您提到的用于比较驱动程序的一些关键参数。

    ISO5451 ISO5452 ISO5852S UCC5350MC UCC23513
    米勒钳位(I_CLAMP) 是(2.5A) 是(2.5A) 是(2.5A) 是(10A)
    驱动强度(拉电流/灌电流) +2.5A/-5A +2.5A/-5A +2.5A/-5A +10A/-10A +4.5A/-5.3A
    DESAT (V_DESAT) 是(9V) 是(9V) 是(9V)

    如您所见、ISO5xxx 器件具有您所需的更多集成特性、即 米勒钳位和 DESAT。 UCC5350MC 的优势是驱动强度更高、米勒钳位电流更高。  更高的钳位电流是米勒钳位中需要查找的关键参数之一。 如果可以有更多的电流重新流经钳位、则最好防止栅极电压尖峰、但实际电平取决于您希望在系统中看到的米勒电流。  此外、最好将驱动器放置在靠近 IGBT 的位置、以实现最佳钳位性能。  ISO5xxx 器件似乎更符合您的要求。 如果驱动强度不足以满足您的应用需求、您可以添加缓冲电路、如第10.2.2.11节所示。

    如果您有其他问题、请告知我们!

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Audrey。 这对我们有很大帮助。