This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:PMID 上的10mA LED 驱动器

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795776/bq25898-10ma-led-driver-on-pmid

器件型号:BQ25898

您好!

我们的客户计划在 PMID 上放置一个 LED 驱动器电路、并在电池充电期间从此处吸收10mA 电流。

您能不能建议他在本用例中有任何无关的操作吗?

从 PMID 驱动的10mA LED 电流是在 IINLIM 电流设置中由 IINLIM 寄存器或 ILIM 引脚测量的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    在 PMID 上放置负载是可以接受的、但其值与降压转换器可用于提供系统和电池电流的总输入电流进行计数。 请记住、在充电模式下、PMID 上的电压= VBUS-IBUS*RDSonQ1。 因此、如果 VBUS 增加到12V、则 PMID ~=12V。 从 REGN 驱动 LED 是否正常?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我知道从 PMID 流向 LED 的电流是 IIN 的一部分、因此最大输入电流必须是 IINLIM - LED 电流。

    此致、