This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:有关 TPS61222工作的一些问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794940/tps61222-some-questions-for-working-tps61222

器件型号:TPS61222

您好!

请帮我回答有关 TPS61222工作的问题吗?
在电压为5V 的情况下,处于“禁用”(Ven = 0)和“启用”(Ven = Vin)模式的 FB 输入端的电流是多少?
2.连接到输入 FB 的内部分压器的电阻是多少?

谢谢!
    此问题是否与军事应用有关? 答:否
    此问题是否与汽车应用有关? 答:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman:
    很抱歉、我手头没有数据。 请等待我与团队核实。 感谢您的等待~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman:
    很抱歉让你久等了。
    内部电阻总计为12MΩ Ω。 流经 FB 引脚的泄漏电流等于 Vout/RFB。