This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:关于浪涌电流

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795193/tps2373-4evm-758-about-inrush-current

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS23880

你(们)好

客户有疑问。

在使用 TPS2373-4EVM 进行浪涌电流评估期间观察到一个奇怪的行为。
电流也不平衡、是否有任何因素可以考虑?

请说明您是否有其他必要信息。

e2e.ti.com/.../TPS2373_5F00_4EVM.pdf

Reagrd

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    没有我知道的文件。  我怀疑可能有2个潜在原因: PSE 排序和控制2对或 TPS2373-4 FET 电桥的"开启/计时"行为。  

    我将与扩展团队再次核实、然后再与您联系。  

    Artem   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确认、使用 TI 的 PSE (TPS23880)时不会发生这种情况。 这种下降可能是由2个 PSE 对的导通时序引起的。 客户将其插入到什么 PSE 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem

    感谢你的答复。

    客户连接 ADI 的 LTC4291-1 / LTC4292。
    有什么区别吗?
    此外、如果可能、您能否向我展示已确认的波形?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这是我们的 PSE 的波形。 我不知道 LTC4291/2的具体差异会导致这种行为差异。 这是我们需要研究的问题。  

    绿色和蓝色波形是相应对的电流。  

    Artem