This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795757/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

大家好、我来自 ASUS SZ NB 电源团队。我们 现在对 bq24780有一些疑问。我们的保护使用 bq24780的独立比较器(当 CMPIN 拉高时、CMPOUT 引脚的输出为低电平时、我们的保护将启用)。我们发现独立比较器在第二个保护上不起作用。

当 COMPIN 最高为2.3V 时、我们可以发现 COMPOUT 拉低;当第一个 time.COMPOUT 上拉高时、仅当 COMPIN 低于2.3V。然而、当 COMPIN 再次上拉至2.3V 时、COMPOUT 不会

拉低。您能否给出原因? 我们需要知道独立比较器的工作条件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题发生在 ACFET/RBFET 闭锁之后 。有一个测试波形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常操作中、独立比较器应继续工作。 可导致 CMPOUT 保持固定至逻辑高电压的一个可能条件是 ACOVP (输入过压)、 其上升阈值为26V。在下面的波形中、我设置 VIN = 20V 并在2V 和3V 之间切换 CMPIN。CMPOUT 按预期运行、直到我设置 VIN = 27V 并进入 ACOVP。 此时、ACFET 和 RBFET 闭锁、导致 VSYS 衰减至0V、即使我继续切换 CMPIN、CMPOUT 也固定为逻辑高电平。

    我不完全确定蓝色和粉色波形的标签意味着什么、但如果蓝色波形为 VIN、这将解释您看到的 CMPOUT 行为。 蓝色波形上升至26V 以上后、CMPOUT 固定为逻辑高电平。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答