This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LT1054:除了 LT1054之外、我们是否还有更多推荐的 IC 来满足以下要求?

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791894/ccs-lt1054-do-we-have-more-recommended-ic-to-meet-the-following-requirement-besides-lt1054

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

工具/软件:Code Composer Studio

您好,团队

 除了 LT1054、我们是否有更多推荐的 IC 来满足以下要求?

  • Vin=3.6V,Vout=14V,Iout_max=35mA~40mA
  • 充电器泵需要在 FPC(柔性印刷电路)中采用 SMT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:
    LT1054不支持此要求。 请使用升压转换器 TLV61046A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Amelie
    假设您已解决问题、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。