This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60301:TPS60301

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792109/tps60301-tps60301

器件型号:TPS60301

我将 TPS60301用于我的应用、以便通过1.5v 电源生成3V 电压。

电荷泵使用五个1uF 电容器连接、如数据表中提供。

使能引脚连接到输入引脚。

有时会注意到、尽管电源指示的是1.5v、但输入和使能引脚指示的电压仅为0.7V。 一旦出现此问题、它就会保持很长一段时间。 如果关断一段时间、输出会再次返回。 我正在将 Out2用于我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    请在电源和 TPS60301之间使用更强的电源和电缆。 确保 TPS60301的输入电压为1.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    假设您已解决问题、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。