This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:如何提高 LMG1020的输出脉冲电压以确保标准电平 MOSFET 完全关断?

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795256/lmg1020-how-to-improve-output-pulse-voltage-of-lmg1020-to-ensure-turn-standard-level-mosfet-fully-off

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: CSD19532KTT

大家好、首先感谢!

我将使用 LMG1020来驱动 CSD19532KTT (Vgs (th) max 为3.2V 的 MOSFET),但 LMG1020的输出电压仅为~5V, 如何提高 LMG1020的输出脉冲电压以确保 CSD19532KTT 完全关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问、欢迎来到 e2e!

    LMG1020具有5A 的极强峰值灌电流 以及36m Ω 的极低关断阻抗、有助于 在关断期间快速将栅极接地。 LMG1020设计用于驱动 GaN FET 或 MOSFET、但 GaN FET 的阈值电压要低得多、因此 LMG1020具有分离输出、允许对输出强度进行微调、以确保仅在发出指示时超出阈值。 分离输出也可用于实现极短的关断环路。 可在 OUTH 上施加一个低值电阻器以帮助实现振铃、并 可将0欧姆电阻器施加到 OUTL 以帮助确保 FET 完全关断。 查看此应用手册、该手册可帮助您选择这些栅极电阻器、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!
    我描述的最后一个问题不正确、我实际上是说如何使用 LMG1020完全开启 CSD19532KTT?
    由于 LMG1020的输出电压仅为~5V、CSD19532KTT 的最大 Vgs (th)为3.2V、如何提高 LMG1020的输出电压?

    谢谢 agian!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您的欢迎、感谢您的更新说明!

    CSD19532KTT 数据表首页的 Rdson 与 Vgs 电压图中可以看出、FET 在6V 时刚好达到其5.3m Ω 的最小 Rdson。 将 Vgs 驱动电压增加到10V 可实现4.6m Ω 的 Rdson、这只是0.7m Ω 的差值。 这是一种折衷、因为负载电流和导通损耗需要非常大、才能减轻额外的栅极驱动损耗、而额外的栅极驱动损耗取决于驱动电压的平方。 如果 您使用 LMG1020将驱动电压降低到5V、您仍然可以使用5.7m Ω 的低 Rdson 完全导通 FET。 Rdson 的额外0.4 m Ω 是 您将遇到的折衷。  这 种小 Rdson 差异不应影响典型 LMG1020 应用中的系统。  该 FET 的最大栅极阈值电压对于 LMG1920的5V 驱动电压而言不是问题、因为 在最大栅极阈值以上还有额外的(5V - 3.2V) 1.8V 余量。 超过最小到最大栅极阈值的速度越快 、FET 漏极上上升/下降时间的变化就越小。 LMG1020可通过将自身放置在非常靠近 FET 栅极和源极的位置来减少使脉冲下降的布局寄生效应、从而实现这种快速上升和下降时间。 因此、当使用良好的布局技术时、栅极应能够足够快地达到其阈值、从而将开关损耗和传导损耗降低到可接受的水平。

    请告诉我、这是否有助于回答您的问题、或者您还有其他问题!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!