This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:当输入电压为3.3V 时、LP3893MPX-2.5的电流限制值是多少?

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38693, LP3893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795749/lp38693-what-is-the-current-limit-value-of-lp3893mpx-2-5-when-the-input-voltage-is-3-3v

器件型号:LP38693
主题中讨论的其他器件: LP3893

 大家好、

 我的一位客户正在为其下一个产品评估 LP38693。

 在评估中、他们 发现器件输出电流限制器 开始在1.2A~1.5A 左右工作。 LP3893的输入电压为3.3V。 LP3893数据表显示、当 VIN-Vo<4V 时、器件折返电流限制(IFB)为850mA (典型值)。 但 IFB 在其实际数据中有很大差异。  当 VIN 和 Vout 之间的差分电压小于4V 时、IFB 是否大于850mA?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    请参阅以下文章、了解该系列器件的折返电流限制。

    e2e.ti.com/.../792041

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。