This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H QC2.0问题。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795662/bq25890h-bq25890h-qc2-0-question

器件型号:BQ25890H

尊敬的 TI 团队:

我想知道在配置以下模块时、是否可以按照 QC2.0的规范运行。

充电器侧能否告诉我如何调节电压?

您能否通过 MCU 算法检查电压是否由 CC 线路或 D +/ D -线路的电流自动更改?

如果您使用 TI 提供的 S/W、我想知道除非您使用 QC2.0短语、否则这是否是快速充电的许可证问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    为了实现快速充电、需要具有 USB 兼容性(5V)的高电压(9V/12V)适配器。 TI 通常将此类适配器称为 HVDCP (高压专用充电端口)。 有几家公司拥有实现这一目标的专有握手机制。 QC2.0是使用 D+/D-握手的器件。 这些适配器都具有一个接口芯片、例如 CHY100 (电源集成)和 iW62x (iWatt)、用于处理协议。 从市场的角度来看、许多系统供应商都支持这些适配器、并采用自己的命名、例如自适应快速充电(Samsung)、Turbo 充电(Motorola)、升压主设备(Asus)。 由于命名约定太多、没有行业标准、TI 很难声称100%兼容。 TI 已经测试并确认 bq2589x 可以通过许多适配器中的许多接口芯片支持 HVDCP、其中包括 MediaTek PumpExpress 或 QC2.0支持。

    在终端用户主机软件的帮助下、BQ25890H D+/D-线路电压可被调制以支持更多 HVDPC 握手协议。 软件由终端用户根据其特定适配器的握手协议进行开发、可能包括 QC3.0。 下面链接中的应用手册简要介绍了此功能。

    www.ti.com/.../slua786

    BQ25890H 具有一个 ADC、主机可以通过该 ADC 进行读取、以在握手之后确定 VBUS 电压。

    此致、
    Jeff