This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ769x0未使用的电池连接

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792, EV2400, BQ78350, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794381/bq76930-bq769x0-unused-cell-connection

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792EV2400BQ78350BQ76200

大家好。  我有几天时间来阅读这个论坛, 找到了几个主题, 但 信息是分开的。  问题是 、当电池中的串联电池数量减少时、如何正确连接未使用的电池。  根据 BQ769x0 (SLUSBK2H)上的数据表,我使用了 BQ76930 (电池8S),它需要将电池 VC3+VC4和 VC8+VC9短接。

我满足了这些条件。  

这是我的 AFE 单元图

然后 、在本论坛的其中一个论坛中、我已经阅读过、未使用的组件可能会使测量失真。我已根据以下文档删除了未使用的组件。 此处是 TIDA-00792 (TIDUCN1)文档第5页 第2.2.1段的图片。  

因此、电池5和电池10上的平衡停止工作、我使用命令0x001B 测试了平衡命令。  现在我请大家看看这个方案。这是它最初的样子。

根据 TIDA-00792 (  TIDUCN1)文档进行修订后的情况。  

我删除了针对点 VC3+VC4的组件 R28、Q8、D10、R30、R31、C17以及组件 R7、Q2、D3、R9、 对于 VC8+VC9点、为 R11、C2。  然后、我针对点 VC3+VC4设置跳线 JP1+JP2、针对点 VC8+VC9设置跳线 JP3+JP4 (因为分别安装了0欧姆电阻器而非电容器 C2和 C17)。  电池平衡 vc5和 VC10仍然不起作用。  

然后、我安装了电阻器 R9和 R31、移除跳线 JP2和 JP4、 平衡已开始。  但它与 TIDA-00792 ( TIDUCN1)文档相矛盾、因为现在芯片端子上没有跳线、并且有滤波电阻器 R9 и R31。是否不会出现此测量误差?  建议如何正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    您是使用 EVM 板运行测试还是自己的板? 您是否向寄存器0x01和0x02寄存器发送了0x1B? 让您测试仅启用电池5或电池10以进行平衡。

    由于这周五是美国假期、因此我们可能会延迟回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、 感谢您的快速回复。 我们使用 PCB。 要运行测试、我在 BQ Studio 中使用命令0x001B、我们使用 EV2400编程器。 问题是、根据 TIDA-00792 (TIDUCN1)文档移除不必要的组件时、5节和10节电池的平衡不起作用。 如果您离开电阻器 R9和 R31并移除跳线 JP2和 JP4、一切都正常。

    即使在这个线程 中,也建议将滤波电阻器留在 e2e.ti.com/.../571588上。

    但它与 TIDA-00792 (TIDUCN1)文档第5页第2.2.1段相矛盾。

    我想了解最终应该如何做到这一点

    祝贺您的假期、我们将等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    因此,您还有板载 BQ78350,并使用电池平衡切换进行平衡测试,对吧?

    下部通道需要滤波电阻器,然后我们将检查对上部电池平衡的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica。 是的、当然、作为一个使用 BQ78350的控制芯片、为了控制 MOSFET、使用了驱动器 BQ76200。 `s 是您的 EVL 板 Δ Σ 以及您在一系列 BQ769x0和 BQ78350上的其他项目示例。

    当我们将电池输入(示例中的 VC3+VC4和 VC8+VC9)短接时、我们将两个滤波电阻器和两个并联的 BQ769x0芯片输入连接到一个电池。 我担心它可能会影响测量的精度、并可能导致连接到此参数输入的电池的放电速度稍快一些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    您的 AFE 单元格映射设置正确。 您应移除 R9和 R31 -这些不应连接。

    电池平衡切换命令(0x001B)的问题是它不引用 AFE 电池映射。 它只需切换奇数电池和偶数电池、而不知道事物是如何在外部连接的。 对于您的配置、我会避免使用此命令。

    要使用 BQ78350查看电池平衡并减少电池节数配置、您需要通过施加充电电流并将电池电压升高到超过电池平衡阈值电压、同时向每个电池输入施加不同的电压来模拟平衡条件。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的回复。 现在、我将根据您的建议检查平衡的工作。 芯片输出上的跳线(在我的示例中、它们标记为 JP2和 JP4)是必需的、或者我们是否可以不使用它们?

    让我再问一个问题。 如果我们在6S 模式下使用 BQ76930进行配置、则必须分别将电池 VC3与电池 VC2和 VC4短接、并将电池 VC8与电池 VC7 VC9短接。
    让我们以 VC3+VC2+VC4作为示例。
    每个电芯都有自己的滤波器组件、MOSFET 和旁路电阻器。 将 电池的输入短接在一起、我们基本上得到一个电池、而不是三个。
    我们需要移除的大约两个电池的不必要组件。 我们必须离开的三个电池中的一个的组件。 三节电池中哪一节电池更适合保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    是的、将电池节数减少到8时、应安装 JP2和 JP4。

    对于您描述的6S 情况、您将组件留在哪个电池单元无关紧要、因为您将短接这些电池的 VC2、VC3、VC4引脚和电池连接器。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt。 我通过人为地导致4节和8节电池不平衡来检查平衡、拆下电阻器 R9和 R31、重新安装 JP2和 JP4、并检查 BMS VC5和 VC 10输出端的平衡工作。 平衡确实有效、感谢您的建议。