主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
我使用 LM5141基于 WebBench 设计构建了一个电路、用于24-48V 输入至5V/5A 输出。
但是、当我对其进行测试时、我不会得到任何输出。
一些观察结果:
*低侧 FET 栅极被驱动至5V。看不到开关活动。 高侧 FET 的栅极上为0V。
*当 EN 输入被置为有效时、SS 引脚最初斜升至5V (大约需要25ms)、但随后很快下降至~0.19V
*我已验证 EN 引脚上是否存在3.3V 电压。
*我已验证 VCC 引脚上是否存在5V 电压。
*升压二极管(D8)阴极上存在~4.9V 电压。
*到目前为止、我将在 VCC_48节点上以24V 电压和轻负载(空载或56欧姆负载)进行测试。
我注意到 LM5141数据表中的这段文本、并想知道它是否相关(基于 SS 引脚的行为):
当 SS =μA 时、软启动序列开始时、内部20 μ s 软启动
电流源逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压、
从而导致 FB 和输出电压逐渐上升。 控制器处于强制 PWM (FPWM)模式
当 DEMB 引脚连接到 VDDA 时。 在此模式下、SS 引脚被钳位在反馈之上200mV
电压。 这可确保当 FB 在短暂过流事件期间下降时、SS 将快速拉低、以防止出现这种情况
恢复期间 VOUT 过冲。 SS 可通过外部电路拉低以停止开关、但这不是
推荐。 将 SS 下拉为低电平也会导致 COMP 在内部下拉。 如果控制器是这样
运行在 FPWM 模式(DEMB = VDDA)下、LO 将保持导通状态、低侧 MOSFET 将对进行放电
Vout 电容器、从而产生较大的负电感器电流。 而 LM5141在内部将 SS 拉低
由于存在故障情况、LO 栅极驱动器被禁用。
如果您对可能的根本原因或后续调试步骤有任何想法、我们将不胜感激。
谢谢
Matt