This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在 OTG 模式下设置 VBUS 过压/欠压?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791428/bq25703a-how-to-set-the-vbus-over-voltage-undervoltage-in-otg-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

您好!

在数据表中、bq25703A、SLUSCU1A–2017年5月–2018年5月修订版、P14、

VBUS_OTG_UV 和 VBUS_OTG_OV 是 OTG 模式下输出电压的百分比、分别为85%和105%。

是否可以更改这些百分比?

此致、

Arnaud MONTEZIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    遗憾的是、这些阈值无法更改。 您可以更改输出电压以达到所需的阈值、也可以使用充电器上的集成比较器禁用 OTG_EN 引脚、从而作为硬件权变措施来控制上限或下限。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    首先、非常感谢您的回答。

    为了更加精确、我们需要将 OV 阈值从105%提高到120%或更高。

    移除或忽略 OV 也可以解决我们的问题。 但是、这似乎是不可能的。

    而且,由于无法更改阈值,因此您建议了两种方法:

    1) 1)更改输出电压以达到所需的阈值

    2) 2)使用充电器上的集成比较器禁用 OTG_EN 引脚、以便您控制上限或下限


    第一种方法不适合我们的架构、因为从主机到 BQ25703的电压变化计算和转移时间可能超过 UV/OV 7ms 屏蔽时间。

    对于第二种方法,它将允许:
    -将 UV 从85%提高至97/98%标称输出电压
    -将 OV 阈值从105%降至102/103%
    =>那么不可能将 UV 阈值提高到120%? 我明白了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    如果我的问题不清楚、请告诉我。

    等待您的回答、

    此致、

    Arnaud MONTEZIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    我不明白。 将 UV 阈值增加到120%是什么意思? 您是说 OTG 电压的80%吗?

    在这两种情况下、充电器都只有一个比较器输入/输出、因此您一次只能监控一个参数、即 UV 或 OV、但不能同时监控这两个参数。 借助额外的外部比较器、您可以实现 UV 和 OV。

    这里的最终目标是使用比较器输出将 EN_OTG 引脚拉至低电平。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、
    很抱歉,我犯了一个错误,下面的句子会造成混乱。 我很抱歉。

    而不是:
    "=>那么不可能将 UV 阈值提高到120%? 我明白了吗?"

    您必须阅读:

    =>那么无法将 OV 阈值提高到120%? 我明白了吗?

    我们希望将 OV 阈值提高到120%或更多,或者忽略 OV 故障。

    有可能吗?

    此致、
    Arnaud MONTEZIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    很抱歉、我之前误解了您的问题。 我现在明白了。

    是的、遗憾的是、BQ25703A OTG 限值固定为 UV 85%、OV 110%。 无法进一步增大窗口。
    我最初认为您希望拧紧这些限值、这是可能的、这意味着 UV 可以大于85%、OV 可以小于110%、但不能以其他方式拧紧。


    此致、
    Joel H