This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:适用于 GaN 级的 SOA

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795098/lmg5200-soa-for-gan-stage

器件型号:LMG5200

您好!

您能否为 LMG5200中的 GaN 功率级指定安全工作区? 我正在寻找最大峰值电流和脉冲持续时间信息、因为我知道10A 额定值仅用于平均电流。 是否有晶体管本身的数据表?

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    我们仅在数据表中包含绝对/最大电流额定值。 这被指定为10A。 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。
    谢谢、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、

    很抱歉、您请求的信息目前不可用。

    我们将向您发送友谊请求、以进一步了解您的请求。

    再次感谢、我们期待与您联系。

    此致、

    Masoud