This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:请查看我的原理图。

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125EVM-003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794248/bq24125-please-review-my-schematic

器件型号:BQ24125

尊敬的 TI 社区、您可以查看原理图。

实际上、这与 bq24125EVM-003的参考设计完全相同

I_CHARGER = 0.23A

U_Charger = 12.6V

非常感谢。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我没有看到附件。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Jeff、

    就是这样。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我注意到以下情况:

    R5 和 R7的中点是否应该连接到引脚13电芯/FB?  如果是、对于12.6V、R5需要是2X R7。  公式为 VBAT=2.1V *(1+R5/R7)。

    2. 您的电池是否有热敏电阻?  如果不是、则需要调整 R8和 R9的大小、使 TS 的电压为3.15伏的1/2。

    3、 ISET 电阻器的值与所需的充电和终止电流相近、但略低于。  根据数据表第4页上的设计公式17和18选择更接近计算值的电阻器。

    4. 如果除了帮助解决调试问题之外没有其他原因、我建议向 STAT 添加一个上拉电阻器(也许是 LED)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    R5和 R7的中点是否应该连接到引脚13电芯/FB? 如果是、对于12.6V、R5需要是2X R7。 公式为 VBAT=2.1V *(1+R5/R7)。

    谢谢你们,这只是分压器:-)。 也忘了连接它。 对于12.45V、我选择差为0.1%的49.3k 和10k。 它们是否应该非常精确、也不应该像薄膜那么薄

    2.您的电池是否有热敏电阻? 如果不是、则需要调整 R8和 R9的大小、使 TS 的电压为3.15伏的1/2。

    -现在两个都是10k

    3、ISET 电阻器的值与所需的充电和终止电流相近、但略低于。 根据数据表第4页上的设计公式17和18选择更接近计算值的电阻器。

    I_CHARGE = 100mV/0.43 Ω= 0.233A

    RISET1 =(1000 x 1.0)/(0.43欧姆 x 0.233 A)= 9981、01 -> 10千欧

    RISET2 =(1000 x 1.0)/(0.43 Ω x 0.233 A)= 9981、01 -> 10千欧

    这有什么问题吗?

    4. 如果除了帮助解决调试问题之外没有其他原因、我建议向 STAT 添加一个上拉电阻器(也许是 LED)。

    好主意。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    精密电阻器可提高精度、但大多数人使用1%。 我在 ICHARGE 计算中使用了错误的 SNS 电阻器。 您的计算结果是正确的。

    我在原理图上没有看到其他明显的错误。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Mike