This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A05的输入电容能否从1uF 更改为0.1uF?

Guru**** 2509165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02, TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842287/tps7a05-can-the-input-capacitance-of-tps7a05-be-changed-from-1uf-to-0-1uf

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A02TLV713

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 具有5V 输入电压的 TPS7A0520 (输出电压为2.0V)。

 TPS7A05xx 数据表(VSNo. 254D)指出、建议为 TPS7A0520的输入电容使用1uF 电容。

 但我的客户希望 TPS7A0520的输入电容使用0.1uF 或0.47uF、因为陶瓷电容器的成本较高  

大于0.47uF 的 电容会急剧增加。

 他们 的问题如下。

问: 0.1uF 或0.47uF 是否可用于 TPS7A0520的输入电容?

     它取决于输出负载瞬态吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    TPS7A05在数据表中有以下建议:

    因此、输入电容器要求实际上取决于您的源阻抗。 如果它非常低、并且负载上没有快速负载瞬态、则可能甚至不需要输入电容器。 我建议订购 EVM 并针对您的系统对其进行测试、

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     非常感谢您的快速回复。

     我了解到、如果输入电源线路阻抗足够低、则可以移除输入电容。

     我可以再问几个问题吗?

     问题1. 器件输出电容器的最小电容是多少?  器件数据表 显示为0.47uF。

           0.1uF 是否可用于输出电容器? 因为我的一些客户最近说、0.47uF 陶瓷电容器和 小于0.47uF (不包括0.47uF)的电容器之间的价格差距越来越大。 此外、他们还说、4.7uF 陶瓷电容器和 超过0.47uF 的电容器的停止位置 高于低于0.47uF 的电容器(例如、0.22uF 或0.1uF)。

     因此、他们希望  为 LDO 的 LDO 输入和输出使用较小的电容器。

     问题2. 您是否有任何器件可以将0.1uF 的输出电容器用于2.0V 或2.2V 的输出且 IO=150mA~200mA?

     以下器件为 Ricoh LDO。

     https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vr_ldo/rp110/rp110-ea.pdf

     该器件的输出电容为0.1uF。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     我知道您很忙、但您能回答我之前的问题吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    遗憾的是、TPS7A02的最小电容为0.47。 这是我们的低 IQ 系列中目前最低的。

    如果低 Iq 不重要、则 TLV713是一款无电容 LDO。

    这是否起作用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 John:

     是的! 您的回复对客户和我都很有帮助。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。