This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:ESD 测试失败

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835719/tps61160a-esd-test-failed

器件型号:TPS61160A

尊敬的 TI:

需要您的大力支持。

我的客户正在 对 TPS61160ADRVR 执行 ESD 测试。 将在+-2kV 至+-15kV 的电压范围内执行测试。 据报告、在-5kV 测试期间 、TPS61160ADRVR 处于关断状态、无法自动恢复。 但是、当它们仅手动重新启动电源(拔下并插入交流电源)时、LED 驱动器能够启动并再次工作。  

我是否可以知道此 ESD 测试可能出现什么故障?  TPS61160ADRVR 理论上能否通过5kV 测试?

BR、

赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

       您能详细描述一下 ESD 测试的方法吗? 从我们的规格角度来看、它只能支持1kV CDM ESD 测试和4kV HBM ESD 测试。 那么、他们做了哪些测试呢?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我的客户使用电子枪对 TPS61160A 驱动器进行了空气接触测试。 此 LED 驱动器将连接到9V 显示面板。 它们使可能发生 ESD 的产品前面板短路。

    它们已经过+/-5kV 和+/-10kV ESD 测试。 +5kV 和+10kV 已通过测试、而-5kV 和-10kV 未通过测试。

    1) 如果我想对此进行权变措施、我是否知道单向或双向 TVS 最适合此情况?

    2) TVS 在面板输出电压为9V 时所需的最佳钳位电压是多少、或者在选择 TVS 时需要考虑任何其他因素。

    3) 我还在 e2e 论坛中找到了一些主题、他们建议在其中将电阻器放置在 LED 驱动器上。

    如果客户在引脚 FB 和 SW 处放置一个串联电阻器、对吧??  建议的电阻值是多少?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/713331/2629285?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=led%20driver%20esd#2629285

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/467628?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=led%25252525252520driver%25252525252520esd

    注意事项

    ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZY、

      由于您的客户未通过-5kV/10kV 测试、因此双向电视最适合这样做;

      对于钳位电压、我认为大于9V 是可以的;

      您可以尝试插入电阻器、但我不确定这是否有用;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速响应。

    对于 TVS、钳位电压 VC 和 反向关断电压 Vrwm、两个参数都需要大于9V?

    在本例中、选择 TVS 时建议使用 Vesd 值是多少?  

    对于电阻器、TI 可以推荐的任何建议值?  

    对此,

    ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、ZY、

        至于反向关断电压、它取决于器件的工作电压。 反向关断电压应大于工作电压、以避免出现热问题。

         对于钳位电压、大于9V 是可以的。

        没有建议。