This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118相关详细要求

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5155, LM5115, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843454/lm25118-lm25118-related-detail-reqired

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5115LM2775

HII 团队。

请查找附加的图像以供查看。

方案1:   

输入电压(电池充电器输出):3.2V 至4.2V

输出电压:4V

输出电流:6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    感谢您使用 LM25118进行设计。  您可能无法以这种方式使用 LM25118、因为它需要至少5V 的输入才能启动。  一旦启动、输入电压可降至3V。  数据表中提到了这一点。  

    对于3.2V 至4V 输入、您可能会考虑添加小型升压转换器以生成10V 偏置轨以馈入 VCC 引脚、然后 LM25118可以运行并支持您的6A 负载。

    您还可以考虑将 LM5115升压以产生4V 电压。  此外、4.2V 的输出电压似乎高于4V、LM5155使用整流二极管、这使得等效 Vout = VF+Vout =~4.4V (肖特基)、并且您应该能够仅使用升压来获得4V 的输出电压调节。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Youhao、

    谢谢,

    您能否为我提供给定应用的降压/升压器件。

    输入电压(电池充电器输出):3.2V 至4.2V

    输出电压:4V

    输出电流:6A

    零件需要低成本。

    谢谢、

    Shubham  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Youhao、

    该电荷泵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电荷泵概念不起作用、因为 LM25118可能无法加电以切换和驱动电荷泵。   请考虑使用 LM2775等独立电荷泵器件、在3.2V 至4.2V 输入线路中为 VCC 引脚提供5V 电压。  

    谢谢、

    Youhao