This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:客户发现 TPS78001引脚在生产中变暗

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839655/tps780-customer-found-tps78001-pins-turned-dark-in-production

器件型号:TPS780

客户发现 TPS78001引脚在生产过程中变暗、他们担心 IC 质量、导致该锡炉温度的主要原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否收集有关 TPS78001工作环境的一些信息?  需要注意的一些事项:

    工作温度(最高环境温度)
    2.施加的输入电压
    输出电压
    4.典型和最大输出负载(电流)
    器件的封装
    6.在发现引脚暗之前,组件工作了多长时间?
    7A. 是否对电路板组件(CCA)涂有涂层?
    7b. 我们是否确定销钉是深色的、而不是销钉顶部的涂层或某种类型的薄膜?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于已经过了2周、我假设您已经解决了有关变暗引脚的问题。
    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬