This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:黄金映像后需要澄清。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843180/bq40z60-need-clarification-after-golden-image

器件型号:BQ40Z60

您好!

您能否给出成功学习周期后完成黄金映像的步骤?

具体而言、寄存器"Mfg 状态初始化"中"gauge _en"位的状态如何

谢谢你

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    完成学习周期后、您可以将更新状态设置为0A 并将周期计数设置为0。 然后导出 srec 文件。 这将是您可用于生产的黄金 srec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    谢谢。

    只需确保、这意味着位"gauge _EN"= 1永远不会在正常运行中使用?

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    这意味着他们在投入生产时必须发送 Gauge _EN 命令、然后才能将器件投入现场。 您所做的就是重置 Gauge _EN、以便它仅在与电池组组装后在生产后的生产线中启用。