This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:您可以帮助检查 TPS650930电路和布局吗?

Guru**** 1792160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841761/tps650830-may-you-pls-help-check-tps650930-circuit-and-layout

器件型号:TPS650830

你(们)好,先生  

您可以帮助检查 TPS650930电路和布局吗?

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助附加客户原理图和布局。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TPS650930ZAJ.PDFe2e.ti.com/.../VULCAN_2D00_MB_5F00_V01_2D00_0922.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    添加问题为 Belo:

    TPS650930的参考设计存在如下问题:

      1. 我们在随附的参考原理图(红色方框)中找不到 ECVCC 电源,如何连接它?

        您可以帮助发布 ECVCC 电源信息和原理图吗?

      2. 如果我们需要为 ECVCC 添加电源、您建议使用哪种 TI 电源开关??

                 我们是否知道来自的 V5A_PG 信号?

                                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈先生、

       TPS650830不是 我的器件、但 TPS650930仍是我的器件。 我将在本周五(达拉斯时间)向您提供 COB 的 PCB 布局反馈。

      以下是有关 TPS650930参考设计的问题/疑问的答案/意见:

    1. 由于该参考设计将 ECVCC 引脚 L1连接到 LDO3V、因此 LDO3V 是其电源。  
    2. 将 ECVCC 引脚 L1直接连接到 LDO3V。  
    3. V5A_PG 信号为拼写错误、应为 V5ADS3_PG。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    仍有一些问题、请参阅以下链接:

    作为附加文件的详细信息。 您可以帮助检查布局吗?

    1. V18U25U_ENIN (C11)

         2.  V105S (J10)

            3. PGG (F3)

           4. PGH (M6)

        5. VCCST_PWRGD (E4)e2e.ti.com/.../6763.TPS650930.docx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈先生、

     该参考设计的名称"TPS650930ZAJ_CFL_CML_CNL_ICL_WHL 参考设计"表示、它是适用于所有类似处理器 CFL、CML、CNL、ICL 和 WHL 的参考设计。 有关原理图设计的更多详细信息、我们需要客户将在其应用中使用的确切处理器部件和配置。  

     您能否详细介绍 客户将在其应用中使用的处理器和配置?  

     还请客户与英特尔的应用工程师一起查看/查看他们的原理图/ PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    我们将为客户提供信息。

    另一个问题作为附件、您可以提供帮助吗?

    e2e.ti.com/.../The-customer-are-using-TPS650930-in-WHL_5F00_0927.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈先生、

      这些 比较器旨在监控某些电源轨的电平; 其中一些可能不是 WHL-U 平台所必需的。 您是否希望客户参考英特尔的文档、其中包含"唯一 ID: 575412;标题为"威士忌湖和咖啡湖平台设计指南"?

     我仍在进行 PCB 布局审查;今天可能无法按计划通过 COB 向您发送反馈。 我将在这个周末继续、并尝试发送您来、周一早上、然后深入了解有关参考设计的更多详细信息、从而提供更多更好的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈先生、

     已确认 PCB 文件未完成、如所附图片所示。 请要求客户发送一个完整的文件以供审核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    我将与客户询问的问题、我们是否可以检查此类放置是否正常?

    附件中有一些数据表问题、您可以帮助检查吗?

                                                     令人很烦

    e2e.ti.com/.../TPS650930-Reference-schematic-and-datasheet-mismatch.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈先生、

     下面列出了我的答案:

    1. PCB 部件放置还应遵循其数据表"布局指南"部分。  
    2. 请根据数据表更正参考设计:将 VPROGTP 引脚连接到 LDO5V。
    3. 是的、您可以使用与参考设计相同的电路;它完全适用于2S1P 电池组。 数据表有以下陈述:

      VDCNS 引脚上的临界电源电压下降阈值。
      连接 VIN 上的分压电阻器以检测输入何时
      电压很低。 对于2S、顶部电阻应为4倍、底部为 X
      电阻器。 (上升迟滞= 20mV)
      0h =无限制
      1h = 1.2V
      2h = 1.18V
      3h = 1.16V
      4h = 1.14V
      5h = 1.12V
      6h = 1.1V
      7h = 1.08V