This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915禁用负载移除和平衡功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842304/bq77915-bq77915-disabling-load-removal-and-balancing-function

器件型号:BQ77915

您好!

我想制造一个嵌入到系统中的电池。 因此我无法将其从负载中移除。 当 BQ77915进入保护时、IC 需要移除负载。 因此、我想禁用负载移除功能。 我们是否可以对 BQ7915执行此操作?

BQ77915在充电时在3.8V 进行平衡、IC 开始平衡、直到一节电池进入 OV 保护。 IC 停止充电并保持平衡。 我的问题是、当电池达到安全电压电平时、IC 是否会再次开始充电? 还是 IC 进入负载移除模式?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    负载移除选项由工厂配置、客户无法禁用。 但是、我们有一个版本 BQ7791504、它确实禁用了负载移除选项。 您可以在器件配置表中找到该器件的保护阈值。

    过压故障无需移除负载即可恢复。 有关器件的故障恢复方法、请参阅数据表中的表1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn 先生、您好!

    我想将 BQ7791504用作电池平衡器、即我不需要它的电池保护功能。 我是否可以将 SRP/SRN、DSG/CHG 和 LD 引脚保持未连接状态? (我有另一个用于电池保护的电路、由于我不使用 BQ7791504作为电池保护、我不希望 Rsns 和 MOSFET 上出现任何压降)。

    祝你度过美好的一天!

    Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    我没有亲自尝试过此配置、但我认为如果满足电池平衡的所有条件、器件应该可以满足此要求。 只需确保使用 CBI 引脚启用电池平衡并满足所有必需条件。 如果您有任何其他问题、请告诉我。