This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:补偿网络

Guru**** 2691315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843335/lm5036-compensation-network

器件型号:LM5036

您好!

数据表显示、大约800uA 的占空比为0%、但我找不到显示被映射到占空比的 Comp 引脚电流的图。 您如何为此设计补偿网络?  

下面是指向数据表的超链接。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5036.pdf

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    请参阅数据表的图13、 大于800uA 的 COMP 引脚电流将导致 Vcomp 低于1V 偏移 (即 PWM 比较器的反相引脚上为0V)、然后命令 零占空比。

    VCOMP 与软启动电容电压(SS)进行比较、较小的电容经过1V 偏移、后跟2:1电阻分压器、然后再施加到 PWM 比较器、以确定半桥转换器的占空比。  

    由于 COMP 引脚由电流输入控制、因此光耦合器检测器上的电压几乎恒定。  斜坡引脚上的电压为 PWM 比较器提供调制斜坡。 PWM 比较器将 RAMP 引脚上的调制斜坡信号与 COMP 电压进行比较、以控制占空比。  

    此致、

    Teng