This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:TPS61193-Q1绝对最大值

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842379/tps61193-q1-tps61193-q1-absolute-maximum

器件型号:TPS61193-Q1

如果电压上升到超过绝对最大额定值、器件是否存在时间限制?

在  最坏的情况下、假设为-4.0V、40ns。

它是否会对器件造成永久性损坏、即使是40ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是电源电压具有大纹波?我不能得到您想要的。

    如果在40ns 的最坏情况下假设-4.0、我认为有损坏偏差的风险;因此、我们不建议您在这种情况下使用。  

    如果电源由于电压纹波而超过40V、我们建议您添加一些滤波电容器以减少纹波;  

    如果电源电压超过40V、我们建议您在器件之前添加一个 LDO 或降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    决议获得通过,谢谢。