This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:关于器件标识不匹配

Guru**** 2391085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838230/tps62822-regarding-device-marking-mismatch

器件型号:TPS62822

对于上述器件、数据表中将器件标识称为 A2。

但我们收到的实际组件中观察到的标记是 A21。

为什么器件标识存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6282x 发布了三种不同的输出电流版本:

    A2标记表示器件的2A 版本、如数据表附录1第1页所示。

    您是否看到标记 A21 (如上所述)或 A1。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在设计中使用2A 器件"TPS62822DLCT"。 根据数据表、器件标识称为 A2。

    但我们收到的器件中的标记是 A21。

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    您可以给我发送器件顶部和底部的图片吗?

    正确、标记应为 A2。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    您是否有任何更新?

    请注意、如果我直到一周结束才收到您的回复、由于不活动、我将关闭此主题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    请注意、由于现在不活动、我将关闭此主题。

    如果出现任何新问题、请随时打开新话题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

     由于器件的电路板面积非常小、因此我们无法清楚地看到器件的顶部标记。

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    您已告知 A21标记偏离预期的 A2。 您在哪里看到了它? 如果它位于设备包中、您可以发送图片吗?

    您收到多少个带有此标记的商品?

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    我们将器件组装在 PCB 上。 我尝试拍摄设备的照片。

    但我们无法在图片中看到图像、 因为它非常小。

    在 PCB 板中、我们还使用放大镜来查看顶部标记。

    我们收到 了6个单元、它们具有与 A21相同的顶部标记。

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    我知道器件标识非常小、但我需要一张图片、以确保您具有正确的材料、并且我们需要跟进错误的标识。 也许您可以通过显微镜拍照吗? 但是、包含整个标记(包括器件代码等)非常重要

    此外、您能否提供批号的图片? 最好在您收到的材料的包装上贴上标签、这样有助于我们追溯您收到的材料。

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    由于我没有听到您的反馈、我将关闭此线程、因为它不活动。

    请随时在新主题中报告任何新问题、以便我们为您提供支持。

    此致、

    Britta