This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:TPS65142调光分辨率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842678/tps65142-tps65142-dimming-resolution

器件型号:TPS65142

您好!

TPS65142调光分辨率是多少? 我在数据表中找不到分辨率、如何计算? 例如、如果调光 PWM 频率为200Hz 和25kHz、对应的调光分辨率是多少?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年9月30日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    TPS65142可在100Hz 输入 PWM 频率下实现高达1000:1的调光比、10位调光分辨率。 随着输入 PWM 频率的增加、调光、比率将降低。 数据表中的第7.3.12节介绍了在某些给定输入 PWM 频率下可实现的典型调光比。

    此致、

    辽卡特