This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:能否支持8V VGH?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65197, TPS65190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842769/tps65197-can-it-support-8v-vgh

器件型号:TPS65197
主题中讨论的其他器件: TPS65190

大家好、

我的客户正在寻找具有以下规格的电平转换器。

  1. VGH 8V~12V
  2. VGL -8V
  3. 1.8V 输入信号
  4. >=6通道

TPS65197符合 第2~4 要求、但似乎不符合第1要求。 VGH 范围应为16.5V 至45V、如数据表所示。

您能否仔细检查65197是否支持8V VGH?

如果不支持、您能否推荐合适的器件?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年9月30日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    有任何反馈吗? 客户渴望得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    TPS65197在低至8V 的 VGL 下无法正常工作、遗憾的是、我在我们的电平转换器产品系列中找不到任何器件、建议在低至这一低 VGH 电源下工作。 对于 TPS65190、最低的是 VGH = 12V。

    此致、

    辽卡特