This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如果反馈被打开、会出现什么情况?#39?

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843511/lm5122-what-s-the-behavior-if-feedback-opened

器件型号:LM5122

您好!

如果打开 LM5122反馈、您能帮助检查行为吗?

从数据表中可以看出,它提到了 OVP 电路,但我需要知道,如果没有这样的电路,会出现什么情况?

 

我尝试打开反馈、然后为电路板加电、但顶部和底部 FET 都短路了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    感谢您发帖。  当 FB 断开时、电路将开环运行、并且可以最大程度地提高占空比、这可能会导致大输入电流和高输出电压、并可能导致损坏。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。