This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流转换器的建议类似于 LNK306P

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28881, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842445/recommendations-from-ac-dc-converter-similar-to-lnk306p

主题中讨论的其他器件:UCC28710UCC28881UCC28911

您好,

我需要一个非隔离式交流/直流转换 器的建议,该转换器类似于 LMK306P/G/D,它可以提供至少0.5A @ 18V 的输出电流。

输入电压为85-250VAC。 我正在寻找器件数量最少、零负载稳定性良好和寿命长的可靠性。

此致、

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    最近、我们针对 PFC 电路推出了 TI 参考设计:

    在第页、您将找到基于 UCC28710的类似非隔离式降压 PSU 实现方案。 但是、您的器件数标准未满足、但希望它有助于...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、是否有任何能够支持500mA @18V 的电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    与 LNK306相似的器件是 UCC28881、其设计工作输出电流为225mA。

     

    如果您正在寻找具有集成 FET 的降压控制器、UCC28911可以在您的应用中工作。  以下链接将为您提供应用手册、以展示如何在降压设计中设置此转换器。  在85V 至265V RMS 的开放式框架设计中、此设计可用于10W。  这适用于您的9W http://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf 应用

    此致、

    Mike