This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:与 LM27762的温度相关

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838782/lm27762-temperature-dependence-of-the-lm27762

器件型号:LM27762

您好!

我目前正在使用 LM27762在 PCBA 上生成模拟+5V 和-5V。

PCBA 在-30至70°C 的温度范围内进行测试

在该温度范围内、我们注意到了温度范围内的特定电压变化。

在上图中、您可以看到  4个不同 PCBA 的-5V 随时间变化的行为。 用深蓝色显示温度随时间变化的情况(二次轴)。 虽然大多数 PCBA 都具有预期的温度相关性、您可以在浅蓝色和紫色曲线中看到这种相关性、但有些 PCBA 则显示温度相关性要大得多。  

在下图中、您可以看到我使用的原理图。 R3、R4、R17和 R18是精度为0.1%和25ppm/°C 的电阻器

这些值通过以下原理图通过 Tiva TM4C123g 的内部12位 ADC 进行测量:

同样、电阻器的精度为0.1%和25ppm/°C  

正5V 不具有相同的行为、这使我认为 ADC 或基准电压不是该电压变化的原因。

您是否有解释说明部分 PCB 上的电压为什么会下降这么多?  

提前感谢您、

您好!

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您可以在此处与我们分享您使用的 BOM 吗? 我想验证您使用的电容器类型、因为电容特性可能会因不同的应用条件、电容器类型(钽、陶瓷、铝聚合物)而有很大差异。 和电容器制造商。

    此外、在您的原理图中。 R52在-5V 输出上的用途是什么? 我不知道这里的负载、但该串联电阻器很可能会导致压降。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我使用以下电容器:

    电阻器 R52上应该没有负载、信号'ONI_-5V0A'直接导入 Tiva µC 的模拟输入。

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    这些电容器对我来说看起来很好。 输出电容器可减少至2.2uH。

    您能否与我们分享 您系统的布局?

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我没有听到您的反馈。

    您这边有任何更新吗?  

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅我迟到的答复。

    在下图中、您可以看到 LM27762的布局。

    此图片是否足够或您是否需要布局文件?

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    这张图片应该足够了。

    在这里、我认为对负电源的热性能影响最大的最重要的是 Ccpout 的连接。 我认为 使用长布线长度、窄布线宽度以及使用过孔会增加串联电感。 这很可能会导致器件和周围电路中产生噪声。

    这也解释了为什么在正5V 电源上观察不到相同的行为、请参阅数据表中的功能方框图(主题7.2)。  

    这里的另一点是、我无法清楚地看到 Cout 的接地连接是否连接回器件的散热焊盘。 这样做将减少热引起的变化。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我没有听到您的反馈。 您是否开始在电路板上进行更改?

    您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    因此、我对 LM27762进行了一些测试、并对 CCP 电容器进行了一些不同的位置测试、实际上我能够在温度范围内获得更好的稳定性结果。

    对于我的下一个设计、我将使用 TI 推荐的参考布局。

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    很高兴听到这个消息!

    很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Dorian