This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:原理图设计问题/审查

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76920, BQ76940, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843231/bq76930-schematic-design-question-review

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76940TIDA-00449

您好!

我在使 BQ76930引导/提供 REGOUT + I2C 信号时遇到问题。  

我想知道此设计是否正确、或者是否存在任何明显或明显的问题? 所示的引导信号将连接到微控制器的 GPIO。  

 e2e.ti.com/.../51_2D00_0468_2D00_SC_5F00_02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很遗憾听到您看到的问题。 我查看了您的原理图、并注意到以下几点:

    - REGSRC 连接到您的 BAT 电压。 根据数据表、REGSRC 应介于6V 和25V 之间。 对于 BQ76920、可以将其连接至与 BAT 相同的电压、但对于 BQ76930或 BQ76940、您需要使用源极跟随器电路来降低电压、如数据表所示。  

    -电容器 C8应从 VC1连接到 GND。 这不是问题的原因、许多设计都可以与您的连接方式正常工作、但这是一个好的最佳做法。 这可能会略微降低底部电池测量的精度。

    -您似乎缺少数据表图13中所示的输入滤波器组件 RF 和 CF。 这些引脚应从左侧图的 A 点连接到 VC5X 引脚。  

    本视频最近发布、旨在帮助完成原理图创建过程、并介绍了上述各项。 您可以在 YouTube 和 TI.com 上获取该工具。

    https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    https://www.youtube.com/watch?v=B5dsIc2C_xA

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用源极跟随器电路而不是用于 REGSRC 的普通分压器是否有好处? 我们的充电器最高支持30V 电压、通常以大约29.5V 的电压运行。  

    至于输入滤波器组件、我只看到图中不使用外部平衡 FET 的连接。 我相信 R16和 C10在原理图中代表射频和 CF。 您是否有关于添加什么以实现相同效果的建议?

    谢谢、

    -Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我建议查看 TIDA-00449 (www.ti.com/.../TIDA-00449) 作为具有外部 FET 的示例。 在进行第二次考察之后、我意识到您也错过了进入 BAT 的射频和 CF。  

    从 VC10X 到 VC5X 应有一个10uF 电容器、从 VC5X 到 GND 应有一个10uF 电容器。 我认为您对 R16是正确的、但 C10不是参考

    关于 REGSRC 的电阻分压器、通常不建议这样做。 它将从电池中拉取恒定电流、而进入 REGSRC 的电压将随输入电流的变化而变化。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我在 VC10X 至 VC5X 之间添加了10uF 电容器、在 VC5X 至 GND 之间添加了10uF 电容器。  

    C3和 R3 CF 和 RF 是否进入 BAT?  

    我将把这个标记为"已回答"、因为我们需要时间进行电路板旋转和测试。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    BAT 引脚的 CF 是从 BAT 到 VC5X 的10uF。 (我之前说过 VC10X、这对于 BQ76940是合理的、但 BQ76930没有 VC10X 引脚)。 RF 应该在 PACK+和 BAT 引脚之间。

    Matt