尊敬的 Sirs:
我有一个-12V/1A 输出要求、我将使用 AUX 电源绕组+(1)或(2)解决方案。
VIN 为11-14V 转换至-12V/1A。
(1)降压/升压 IC。
(2)线性稳压器。
请告诉我您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sean、
我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。
根据您指定的参数、WEBENCH 为-12VOUT/1A 电源生成了13种不同的设计。 然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序。
如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。
此致、
~Leonard
Sean、
您可以考虑采用反相降压/升压配置的 TPS54240。 以下是同一系列中类似器件的应用手册:
这里有一个设计计算器:
用于 SWIFT DC/DC 转换器的正负输出电压分离轨计算器
其他类似的直流/直流转换器也将起作用。