This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:波形异常

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841537/tps2372-waveform-anomaly

器件型号:TPS2372

另一个问题:

由 DC24V 供电时、无负载。 当输出电容为670uF 时、12V 输出波形为:μ F

移除470uF 电容器时、波形正常。
由 POE 供电时、波形也是正常的
此问题是否是导致12V 电源故障的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vickers、

    看起来它可能进入 DCM。 查看 FET 以确认。  

    否则、或者另外、这可能是一个稳定性问题。 如果您绘制波特图、我们可以确认系统的稳定性。  

    最后、您的电路是否会有0A 负载、这将是一个问题? 我建议您计算一个系统最小负载并使用一个虚拟负载进行测试、以确保在最小电流时电源电路是稳定的。

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vickers、收到您的回复已超过一周。  除非我们在今后48小时内听到你的反馈,否则我将假定问题已经结束。  如果需要我们提供更多信息、请告知我们。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、