This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28514:用于实现 PFC+PWM 的单芯片

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28060, UCC28510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843427/ucc28514-single-chip-to-implement-pfc-pwm

器件型号:UCC28514
主题中讨论的其他器件:UCC28810UCC28060UCC28510

客户选择单个 OB6663在 LED 照明中实现 PFC+PWM (150W)、我们有 UCC2851x 系列产品、但 这些解决方案是否匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    UCC2851x 系列 组合型控制器器件基于升压 CCM 级、后跟反激级。
    它们当然可用于150W LED 照明应用。
    该器件的优势在于、它们在90Vac 至264Vac 输入范围内提供了非常好的功率因数和谐波减少、150W 是这些应用的典型额定功率。
    还有单级反激式控制器、例如 UCC28810。 这些器件具有合理的功率因数和谐波抑制功能、但该拓扑经过优化、可实现窄输入电压范围。 如果您想了解有关这些器件的更多信息、请打开新帖子并参考 UCC28810。 此器件由 TI 内的不同组提供支持。
    还有 UCC28060系列交错 PFC 控制器。 UCC28060可用于交错反激式设计。
    此类设计的应用报告位于以下位置:

    这些单级设计通常更小、成本更低且组件更少、但可能不适合具有宽输入电压范围的应用。
    对于此类应用、UCC28510系列组合控制器更合适

    此致

    John