This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎?/TPS63070:TPS63070的最低工作电压为 TPS63070 μ V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842631/webench-tools-tps63070-minimum-operating-voltage-of-tps63070

器件型号:TPS63070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

至于电源芯片 TPS63070RNMR、数据手册中写入的工作电压为2-16V、但我从可编程直流电源输入2V/3A、 输出电压为0V、理论输出为4V;芯片在输入电压调整为2.8V 之前没有4V 的输出。您能为我分析一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boar:

    是的、TPS63070的输入电压范围为2V-16V、用于正常工作。 但是、正如它在数据表"7.5电气特性"中列出的那样、启动电压为3V。 这意味着输入电压应高于或等于3V、然后转换器可以成功启动。 转换器完成启动后、Vin 可能低至2V。

    我是否可以知道 Vin、Vout 范围和负载条件的详细信息? 我们可以推荐替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~