This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如何解决同一电路板上的2个器件?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1, TS5A23157-Q1, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841668/lp8860-q1-how-to-address-2-devices-on-the-same-board

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1LP8863-Q1

尊敬的 LP8860-Q1团队:

能否帮助我了解如何/是否可以在同一 I2C 总线上配置2个 LP8860-Q1?

是否可以重新编程 LP8860-Q1的 I2C 地址?

还有其他想法吗?

提前非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    这是一个好问题,我们将对它进行答疑,稍后再回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    最后、我们找到了2种不同的解决方案:

    1. 使用 TS5A23157-Q1在 I2C 总线之间切换
    2. 移至更新的 LP8863-Q1、该器件允许使用2个不同的 I2C 地址。

    祝你度过美好的一周!

    此致、

    功率放大器