This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:电容器为什么会发出声音?

Guru**** 2533940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843467/tps54560b-q1-why-does-the-capacitor-make-a-sound

器件型号:TPS54560B-Q1

海:

   当电流为高电平时、电容器将发出声音。 电流的谐振波形为7.4KHz。  我想知道7.4KHz 波形,的原因以及如何解决电流噪声。

   但愿你能帮帮我。 谢谢你。

   Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请上传包含元件丝层和完整 GND 多层的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海:

       我只是上传文件、请检查。谢谢

    e2e.ti.com/.../20190930.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法使用 Altium 打开文件、您使用的 PCB 软件不是? 您可以按如下方式上传图像:

    1.组件丝印层+顶层  

    2. 组件丝印层+底层  

    3. 组件丝印层+其他中间层、具有重要的转换器布线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       进行了两天的验证。 我已经解决了这个问题。当你看我上传的第一张图片时、,你会发现 电感100uH、电容4.7uF 不匹配。 当 我更改较大的电容容量时。 电容没有噪声,μ V、电容波形非常好。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的做法!

    请仔细检查 SW 节点波形在满负载和低环境温度下是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我测量了 SW 波形。 当电流介于0和2.5A 之间时、该波相对稳定。 谢谢你。