This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:TPS2042B 热插拔

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843017/tps2042b-tps2042b-hot-plug

器件型号:TPS2042B

尊敬的团队:
  我的客户将 TPS2042B 用于 USB 端口、 他们担心在热插拔 USB 时浪涌电压会损坏 TPS2042B、因此他们希望在引脚6和7处添加另一个 TVS。 如何选择该 TVS 的钳位电压?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:
      很抱歉、TI 能否提供 PIN6和 PIN7的抗浪涌功能?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问,我们 将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第33页。

    对于热插拔、将产生高浪涌电流。

    您可以增加输出电容器以抑制浪涌。

    对于 USB 应用、在 USB2.0规范下、需要120uF 电解电容器。

    您还可以参阅数据表的图42。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv:

      如果客户想要添加 TVS、 建议使用哪种钳位电压?

      谢谢!

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我不在办公室、还需要检查 ABS。

    明天将回复您。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf

    钳位电压的选择取决于您的应用场景。

    以上链接详细说明了这一点。

    通常、VRWM 接近正常运行的最大值。 VBR 低于绝对值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv