This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:负输出端的 FB 电压

Guru**** 2569925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, PMP9624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842308/tps40210-fb-voltage-at-negative-output

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: PMP9624

你(们)好

我们的客户将考虑负输入的负输出配置。 (__LW_AT__Vin=-15V、Vo=-6.8V、IO=1.5A)

我们在 TI 网站上找到了一些参考设计。 在其中一个设计中、我们看到了 TPS40210的负输入-输出配置、例如 PMP9624。

http://www.ti.com/jp/lit/df/tidrf59/tidrf59.pdf

我对重新调整此配置有一些疑问。

在此配置下,TP3是 GND,TP4是-3.3V 吗?

2.我知道 FB 电压需要反相、但如何计算 FB 电阻器、即 R102、R2和 R7?

(EN 信号也需要反相。)

如何计算电感值和开关电流?

如果有任何其他有用的参考资料可供参考、您能给我们吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamotami-San、您好!

    感谢您考虑使用 TPS40210。  按相同顺序回答您的问题:

    1.是的、TP3是系统 GND、TP4是负输出轨。

    2. R102只是一个虚拟负载、我认为设计人员用来处理空载情况。  所有 Vout 施加在 R2上 请注意、Q2和 Q3 VBE 相互抵消。  然后、  

    Ie = Vout /R2 (发射极电流)

    IC =~μ A ie (集电极电流)

    VFB = IC x R7

    使用这些公式选择 R7和 R2、以便将 Vout 设置为所需值。

    电路基本上是降压电路。  使用降压转换器的公式计算电感 器和开关电流。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的支持。

    我可以在上一帖子中询问有关 Q3的问题吗?

    如前所述、我们可以将这些组件计算为降压转换器。 那么、这是我的理解。

    计算是否正确? (对于 TIDRF59)

     电感器;如果纹波为 Iout 的30%,L (min)=D*(VI-(VI-Vo)*/(DIL*FSW)=(-3.3/-11.7)*(-15 -(-11.7)/(Iout*0.3*250kHz)=6uH。

     SW 电流:峰值电流为 Iout+(DIL/2)= 2.3A

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    接近但不准确。  只需将负电压视为正电压即可。  例如、-15V 输入至-3.3V 输出的降压转换器等效于+15V 输入至+3.3V 输出。   

    然后、

    L (min)= Vo *(1-Dmin)/(DIL * fsw)

    其中 Dmax = Vo /Vinmax

    Tfor Your Case: -15Vinmax 至-3.3Vout:

    DMIN=-3.3/-15 = 0.22

    L (min)= 3.3 *(1-0.22)/(1.5A * 0.3 * 250kHz)= 22.88uH。

    您还可以考虑将纹波电流选择为40%、这将导致 L (min)=17.16uH。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢你。 我明白了。 但我有一个问题。 (可能是拼写错误)

    >L (min)= Vo *(1-Dmin)/(DIL * fsw)

    >其中 Dmax = Vo /Vinmax

    在上面的公式中、您是说占空比为 dmax、而不是 dmin 吗?

    此致、

    本志本