This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低压交流线路的电源多路复用器

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843361/power-mux-for-low-voltage-ac-line

主题中讨论的其他器件:TPS2120

大家好、

我正在寻找一个组件、否则就是一个电路、它充当两条32VAC 线路的电源多路复用器。

我可以找到 TPS2120、它的工作类似、但在两个正直流电平之间进行多路复用。

是否有任何组件或电路来执行请求的作业?

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持!

    我们没有交流线路电源多路复用产品。 负载是多少? 加载之前是否有任何直流级?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载中将有一个直流级(整流器、稳压器等)来运行处理器和 LED、但是负载的输入必须为32Vac。

    如果不是组件、有什么最小电路的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    一种选择是在整流器+稳压级之后使用直流电源多路复用器件。  

    我认为 交流线路电源多路复用需要复杂的电压/频率同步电路、但我从未这么做过。

    BR、Rakesh