This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:启动期间的输出纹波

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95472Q5MC, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840086/tps53647-output-ripple-during-startup

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95472Q5MC

大家好、团队成员。

采用 TPS53647和 CSD95472Q5MC 设计了一个四相转换器。 输入电压为12V、输出电压为0.85V。
我想以恒定的斜率将输出电压从0V 提高、但它将以步进方式上升到300mV。
如何使斜率保持恒定?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!  

    我们将有人查看此问题并回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    请提供原理图,并在启动期间添加 COMP 引脚波形。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。 希望问题能得到解决。  

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    此主题将关闭、因为我们直接与 Rama-San 互动。

    谢谢

    Hirotsugu