This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:为锂离子电池充电(SCiB)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841753/bq25703a-charging-li-ion-battery-scib

器件型号:BQ25703A

大家好、

我的客户考虑使用 bq25703A 为锂离子电池(SCiB)充电。
我听说电池的使用电压范围为1.8~2.8V、 充电电压为2.8V。

1)
  当 VBAT_REG = 2.8V 时、您是否具有电池电压调节精度?

2)
 当 VBAT=1.8V 时、是否有可能输出5V OTG? 有数据吗?

3)
使用 bq25703A 这种电池是否已经获得结果?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       1) 1) VBAT 调节精度在 VBAT=2.8V 时为+-3%

       2) 2)当电池电压为1.8V 时、它将触发 VBAT 欠压、OTG 模式可能无法启用(应高于3.55V 以启用 OTG)。

       3) 3) 中提到2)、OTG 不适用于此电池。 在充电方向方面、可以使用 BQ25703A、但您需要使用微控制器来微调电池充电电压和充电终止。 使用此类电池时、我们没有任何结果。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shishuo-San、

    感谢您的支持。
    关于以下方面、我认为 bq25703A 不能用于此电池(1.8~2.8V)。
    我的理解是否正确?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 不能用于单节2.8V 电池。  

    此致

    三国