This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164使能

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843058/lm5164-the-lm5164-enable

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的 所有人:

   

   我使用  BQ76930设计17S BMS、在我 的应用中、  当 BQ76930被唤醒、 稳压器 CAN 输出电压时、 我 使用 REGOUT 引脚  启用 系统 LM 5164直流/直流 IC EN 引脚、 我发现 REGOUT     将立即下拉 、如下图所示。 如果  我 从 直流/直流 EN 引脚上断开 Regout,或者   如果关闭 lm5164 负载,regout 引脚 输出电压正常,Regout 可以支持30mA 负载 容量,lm5164使能引脚在负载 上如此高的灌电流吗 ?

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    EN 引脚具有非常高的输入阻抗、并且可能仅灌入低于1uA 的电流、 REGOUT 具有足够强的能力来驱动 EN 引脚的高电平。

    我想问题可能是由于 LM5164启用和切换时、BQ76930电路可能会干扰和关闭 REGOUT。  

    请检查 LM5164电路和布局以使其稳定运行。 例如、您没有在 LM5164 VIN 引脚上放置陶瓷电容器(0.1uF/100V)以实现输入高频率旁路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

      我使用 LM5164EVM 通过  EN 引脚的外部电源进行测试、将 VEN 调整1.2V 和1.4V、但发现待机模式下输入电流大幅增加、请参阅以下内容。

    Vout=12V

    无负载

    VEN=0.7V

    VEN=1.2V

    VEN=1.4V

    VEN=1.5V

    VIN=60V

    9.6uA

    1200uA

    576 μ A

    70uA

    VIN=84V

    19uA

    1220uA

    36mA

    70uA(1.7V)

     

     

     

     

     

    Rload=200k

    VEN=0.7V

    VEN=1.2V

    VEN=1.4V

    VEN=1.5V

    VIN=60V

    12uA

    1200uA

    575 μ A

    86uA

    VIN=84V

    16.4uA

    1222 μ A

    36mA

    80uA (1.8V)

     

    您能否就以下问题发表一些意见?

    • 在待机模式下、输入电流大幅增加是否正常?
    • 对客户来说,待机模式的应用是什么? 它是否像 LDO 一样工作并在此模式下生成输出、从而使输入电流大幅增加?

    您能否分享不同负载条件下输入电流与 VEN 之间的曲线以及 EN 引脚的电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 所有人:

      BQ76930 REOUT 引脚 是 IC 内部电路。 我认为 LM5164 不会影响它的正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在测试过程中、EVM VIN 引脚上施加了什么输入电压?  控制电压是60V 还是84V 直接施加到 EN 引脚上? 还是通过电阻器?  输入电流为60V 或84V、而不是 EVM VIN、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您对此应用程序问题是否有任何更新?