This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491是否需要 SNVA683图5中的 Z2?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840963/tps2491-is-z2-in-figure-5-of-snva683-required-for-tps2491

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的专家:

我的客户参考 SNVA683、正在考虑使用 TPS2491保护电路。

他有疑问、请告知。

 SNVA683通过下面列出的 E2E 帖子可用于 TPS2491。  

--

TPS2491是否需要 SNVA683图5中的 Z2?

图 SNVA683的第5部分被理解为在激活 LM5069 OVLO 时钳制输出电压的电路。

另一方面、TPS2491未配备 OVLO。

是否可以认为 D2不必要?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    仅  当需要输出电压钳位时才需要 Z2。 如果您不需要 输出电压钳位、请移除 Z2。

    D2和 R11提供了 VIN 的路径、以便在 VIN 变为负值后 MOSFET 栅极上存在残余电荷时对栅极引脚放电。 只有当输入电压能够从正电压快速转换为负电压时、才需要这些组件。 如果您不希望出现这种情况、 可以移除 D2和 R11。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    Z1用于过压钳位、D2和 R11 用于  在输入电压快速从正电压转换为负电压时的放电栅极电荷。

    因此、这些组件对于热插拔来说基本上是不必要的。  

    这些组件是否有可能提高   热插拔电路的性能?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我期待您的评论。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    这些组件不是必需的、也不会提高通用热插拔应用的任何性能。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的耐心帮助。

    此致、

    新一