This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:充电曲线

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841732/bq24160-charge-profile

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

您好!

充电期间、充电电流突然下降至3.95V 左右、以便在附加文件中看到。
这个动作对吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    我看不到附加的文件。  不过、我记得、在 从 CC 到 CV 环路的移交过程中、BQ24160会有急剧下降。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charge_5F00_bq24160.pdf

    我很抱歉。

    我认为充电 IC 会降低电流以防止电压过冲、因为充电器 IC 不知道电池容量。
    这是否正确?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAN-M、

    遗憾的是、您看到的是第一代电源路径开关 充电器的预期行为。  从恒定电流充电到恒定电压的转换不平稳、会 导致较大的降压。  如果这是不可接受的、并且不需要双输入、我建议改用 BQ25601D 等更新的充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 此外、感谢您的推荐。

    谢谢、此致、
    PAN-M