This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:如何防止输出 F 损坏?

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842149/ucc28950-how-to-prevent-output-f-from-being-damaged

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27528

您好!

我代表我的客户发布此问题。

我们正在测试 UCC28950。  输出 A 至 E 良好、从未损坏。  但 F 已多次损坏。  F 用于通过49.9 Ω 的串联电阻驱动4个并联栅极驱动器。  请告诉我如何预防。

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HVC 团队:


    有更新吗?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    1、F 驱动器输出绝对最大额定值为 -0.4V 至 VDD + 0.4v。 您需要检查 F 驱动器电压应力。 为了避免高电压应力、布局必须避免 长而窄的布线、以避免寄生电感。  因此、良好的布局非常重要。

    2、您是否在栅极驱动器输入引脚上放置了10khom 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. F 输出距离两个栅极驱动器 UCC27528D 输入7英寸。  它总共驱动4个输入。  它多次失败。  但 E 输出距离9英寸,并且从未出现故障。
    2. 我只有49.9欧姆与栅极驱动器输入串联。  我要将其更改为10K。  它会减慢4个输入的驱动器响应速度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    10K 通过 UCC27528 INA/INB 连接到 GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss、

    感谢您的回答。

    您对#1的反馈是什么? 这是足够的距离还是建议增大距离?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    1、明知真相,没有确切的标准来衡量是否合格。  您只能使覆铜线迹尽可能短。  观察 MOSFET Vgs 处波形的最佳方法。

    2、此外、我想告诉 您需要注意的一点。

    >> F MOSFET 源极之间返回铜线迹 E MOSFET 源极的距离是多少?  长距离会产生高电压应力。

    >>如果 在 布局中为 E 和 F 设计了单独的独立驱动器 IC。 您必须注意这两个 IC GND 距离。 长距离会产生高电压应力。

     

    谢谢