This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:ROCSET 计算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842291/tps40345-rocset-calculation

器件型号:TPS40345

下午好!


我使用 webench 设计器制作了一个采用 TPS40345的电源。

特性包括:

Vin = 3、3V;

VOUT = 0、85V;

Iout = 12A。

我装配了第一台10台机器、其中两台机器的电源无法正常工作。

我已经用 webench 设计人员重新生成了这个项目(具有相同的特性)、并且我注意到我的旧项目和当前项目之间存在差异:在新项目中过流电阻更大。 为什么?


我已经使用数据表(第11页)中的公式计算了这个电阻器、但是我不知道我必须使用哪个值。
其中:Iocset = 9、5uA、Voclos =-8mV、IP-p = 3、8A、Rdson = 2、6m Ω、Iout = 12A、 计算出的 ROCSET 为1803,15欧姆、而工具提供的电阻为4600欧 姆。 为了达到该值、我必须使输出电流递增?
电感上的峰峰值电流不变?
如何根据容性负载正确计算 ROCSET?

提前感谢、
迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

      根据列出的值计算理论值看起来是正确的。 您能否根据并联的 FET 数量确认 Rdson 值是否正确? 此外、WEBENCH 通常使用 Ioutmax 的30%等一些裕度来确定过流设置。

    我将就此向您回复。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

      这是 WEBENCH 使用的公式、也与数据表的公式16保持一致。 请注意、LS FET 的 Rdson 为9.3m Ω。 两个并联 FET 的有效导通电阻为4.65m Ω、而不是您提到的2.6m Ω。

    此致、

    Gerold