This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T 当 VIN=0V 时、没有电流、因此 R6和 R7电阻器没有电压。此时、当电池向后负载放电时、如果温度超出范围、NTC 是否工作?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843340/bq24075t-bq24075t-when-vin-0v-there-is-no-current-so-there-is-no-voltage-for-r6-and-r7-resistors-at-this-point-when-the-battery-is-discharging-power-to-the-rear-load-if-the-temperature-is-beyond-the-range-will-ntc-work

器件型号:BQ24075T

问题1.
BQ24075T 有以下问题需要确认:
当 VIN=0V 时、没有电流、因此 R6和 R7电阻器没有电压。
此时、当电池向后负载放电时、如果温度超出范围、NTC 是否工作?

问题2.
当我们使用100K NTC 时,是否应设置相应的 R6 R7 R8值?            

100K NTC 的参数如下:
HCOLD:            
0℃=334K            

热:            
40℃=44K            

您能℃我计算0-40k Ω 范围内的 R6 R7 R8电阻值吗?       

问题3.
我们计划使用此参数。 它是否合适?            

R6 = 220K R7 = 100K R8 = 0r           

是否必须在电路中添加 R8电阻器?           
R8的主要作用是什么?            
应将 R8电阻设置为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1.
    BQ24075T 有以下问题需要确认:
    当 VIN=0V 时、没有电流、因此 R6和 R7电阻器没有电压。
    此时、当电池向后负载放电时、如果温度超出范围、NTC 是否工作?

    问题2.
    当我们使用100K NTC 时,是否应设置相应的 R6 R7 R8值?            

    100K NTC 的参数如下:
    HCOLD:            
    0℃=334K            

    热:            
    40℃=44K            

    您能℃我计算0-40k Ω 范围内的 R6 R7 R8电阻值吗?       

    问题3.
    我们计划使用此参数。 它是否合适?            

    R6 = 220K R7 = 100K R8 = 0r           

    是否必须在电路中添加 R8电阻器?           
    R8的主要作用是什么?            
    应将 R8电阻设置为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 Q1、在无输入电压的情况下、TS 不工作。

    关于 Q2、中的设计电子表格   可以帮助确定 TS 电阻器的大小。  单击"Voltage divider - BQ2407xT 选项卡。

    关于 Q3、只有当 R6小于100k Ω 时、才需要 R8=100k Ω 电阻器。  需要 R8来限制流入 TS 的电流。

    此致、

    Jeff