This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200输出电压不精确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839912/tps51200-tps51200-output-voltage-is-not-accurate

器件型号:TPS51200

TPS51200输出电压不准确、 存在数十 mV 的偏差、例如输出0.75V、实际输出为0.8V、请帮助查看原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    对于 TPS51200、REFOUT 电压跟随 REFIN 电压、VTT 电压跟随 REFOUT。  

    您能否检查 REFIN 和 REFOUT 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坏器件为 REFIN 1.5V、但 REFOUT 已为0.82V、正常应为0.75V、这是正常现象、对吧? 因此 VTT 也异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    REFIN 应该是0.75V、而不是1.5V、对吧?

    您可以共享原理图吗?

    如果移除 DIMM、您能否检查 REFOUT 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeff

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。 希望问题能得到解决。  

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    谢谢