This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:CSD87350Q5D 导通延迟时间范围

Guru**** 2590320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120, CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841443/csd87350q5d-csd87350q5d-turn-on-delay-time-range

器件型号:CSD87350Q5D
主题中讨论的其他器件:TPS51120

大家好、

我们的客户将 CSD87350Q5D 与 TPS51120搭配使用、当他们向输出端添加11A 负载时、两个 H/L Vgs 上都会出现浪涌、这可能会导致 H/L FET 同时导通、浪涌持续时间大约为1ns、请参阅下面的波形。

根据数据表、 CSD87350Q5D 的导通延迟时间为7ns (Q1)和8ns (Q2)、但两者都是类型值、我们是否具有最小值? 1ns 浪涌是否会导致 H/L FET 导通并对电路造成损坏? 请就此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

刘利维亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    感谢您向客户推广 FET。 当高侧 FET 导通时、低侧 VGS 上的电压尖峰很常见。 这称为 CDV/dt 感应电压。 高侧 FET 导通时快速变化的开关节点电压会通过低侧 FET 导通的漏源电容与其栅极源极电容进行电容耦合。 我无法从这些波形中得知两个 FET 是否同时导通。 我需要查看低侧(开关节点)的 VDS 以及输入电压(交流耦合并放大以查看任何尖峰)。 CSD87350Q5D 中使用的 FET 经过优化、可防止 CDV/dt 引起的导通。QgD/Qgs 的充电比< 1、可在高侧 FET 导通时最大限度地降低低侧 FET 上的感应电压。 需要使用探针尖端与其接地连接之间的最小回路仔细测量开关波形 VGS 和 VDS。 使用示波器探针的尾纤接地将导致错误测量、显示出更高的电压。

    数据表中指定的开关时间并不非常有用、如下面博客的链接中所述。 这些时间在很大程度上取决于用于驱动 FET 的电路布局和栅极驱动器。 此外、如果可能、我还想回顾一下原理图。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    跟进、看看这是否解答了您的问题。 请告诉我。 如果我第二天没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到充分回答、并结束本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速支持。

    我从我们的客户那里得到您所需的波形、请参阅下图(PHASE=VDS)。

    对于原理图、我将通过电子邮件将其发送给您。

    再次感谢。

    此致、

    刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我将关闭该线程。 如有任何其他问题、请随时通过电子邮件与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当然。

    感谢您的快速支持。

    此致、

    刘利维亚